欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:密封圆绳型号:RBGEL5-500,应该开多宽多深的槽?

提问时间:2026-04-02

2334 浏览

全部回答(1个)

此款密封绳外径:5.mm,长度为500mm,由于材质粘弹性,根据外径可以适当压缩酌情考虑。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜