欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:欧标经济型40*40的铝型材,槽宽8.2mm.插入4mm厚的亚克力面板,应该选哪种压条?

提问时间:2023-09-19

2260 浏览

全部回答(1个)

欧标经济型铝型材目前只有LMUSB8这个型号的压条,适合板材厚度6mm,没有适合板厚4mm的压条可以推荐

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜