欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:球阀TN-8A 和接头SKTGK6-2能不能配?

提问时间:2026-04-03

2124 浏览

全部回答(1个)

1、原则上只要标准相同尺寸相同的接头都可以用; 2、PT牙都是管锥螺纹,会存在螺纹不是全部拧进去的现象,一般拧进去1/3以上就可以了。 3、一般接头本身就密封不错,但是根据客户实际使用的流体压力无法100%保证,需要参考实情不排除使用生料带的可能性。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜