欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:分路块LSDB-H-6-M6应该配什么样的接头?

提问时间:2024-01-15

2792 浏览

全部回答(1个)

产品上预留的是M6*1.0的螺纹孔,选择带M6螺纹的接头即可,比如连接紧凑型软管时,推荐接头型号LSCN-S-S-M6-M-M8。具体请根据您实际使用需求来选择

发表时间: 2024-01-15

有用

猜你想搜