欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:交流接触器型号CJX2-6511 220V和型号CJX2-6511/220V/50HZ/60HZ(没有资料),这两个型号是一样的么?

提问时间:2026-04-03

2970 浏览

全部回答(1个)

两者一样 CJX2-6511 220V是产品型号 CJX2-6511/220V/50HZ/60HZ是生产代号

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜