测定子
测定子102825螺牙是M几的,螺距是多少?
问:测定子102825螺牙是M几的,螺距是多少?
生产加工用品
测定子
三丰 MITUTOYO
尺寸
提问时间:2026-04-02
1804
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是M1.4*0.3的。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
TIME2601FN;TIME2601F1;TIME2601N1检测头部头部尺寸
下一问题:
氮气弹簧C-FGSS15050B活塞杆前的A型头可以拆下来吗?螺纹是多少?
猜你想搜
LBMFN20-200该型号螺牙M20螺距是多少?如果需要1.5螺距有无推荐?
HDF35和HDH25这两个带座轴承都带油嘴 油嘴的螺牙规格是什么,是公称螺纹还是锥螺纹?螺距是多少?
螺纹盲孔加工中,为什么出现了不完全螺牙?
SMC小型管接头可接管子的尺寸有哪几种?
直线导轨定位销LLTS3.5子零件的材质是什么?
3M胶带5952-20-33M的耐温多少?