提问时间:2021-09-03
3678 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
螺纹盲孔加工主要采用排屑性能优异的螺旋槽丝锥。但是,螺旋槽丝锥的切削锥长通常为2.5P,在加工底孔深度没有余地的盲孔等时,会产生不完全螺牙。要减少不完全螺牙,使用切削锥长较短类型的螺纹铣刀或丝锥是关键。与使用切削锥部位的切削刃进行切削的丝锥不同,螺纹铣刀是直接切削螺牙的,因而能够减少不完全螺牙的出现。如果使用切削锥长为比传统的2.5P更小的1.5P的丝锥,从而可增加盲孔有效螺纹长度。
发表时间: 2021-08-31
有用