欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:输送机型号CVSFA-180-900-25-TA220-IM-12.5-KSB-B-WA2-H1100-P400-ANT6-Q8-M3能否调速?

提问时间:2026-04-03

2552 浏览

全部回答(1个)

需要重新购买速度控制马达,同品牌同功率情况下可以直接替换成速度控制型的马达,配套调速器,可以直接与减速头匹配安装的。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜