欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:输送机型号CVSMA-60-1500-6-TA220-IM-18-H-A请问内部电机与皮带滚轮的连接方式以及皮带轮的具体样式

提问时间:2026-11-13

4589 浏览

全部回答(1个)

马达和皮带滚轮是由斜齿轮驱动的,斜齿轮型号是MITGA12N-6.5和MITGB8N-7.5 皮带轮的型号是CHTBW60和CHTCW60,具体样式和直接网页搜索型号即可。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜