欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:XCP涂层硬质合金圆弧角型立铣刀适用加工工件材料是怎样的?

提问时间:2021-09-03

1668 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

最适合从调质钢(45HRC)到高硬度钢(65HRC)工件材料的金属切削加工。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜