欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:虎钳65140-60该型号的两个螺丝是多大的?两个螺丝的中心孔距是多少?

提问时间:2026-04-02

2544 浏览

全部回答(1个)

65140-60上的螺丝是M10*1.5规格的,两者的中心距是90mm

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜