欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别是什么?

提问时间:2021-09-03

9974 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

M代表公制,以毫米表示直径,即2.6mm,国标粗牙螺距=0.45mm:#4代表英寸,以1“”=25.4进行换算,即直径=2.845mm 40代表1英寸里有40个牙数,即螺距=0.635mm

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜