欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SVKN-150-1000-25-TA220-SCM-30-O-C,这个输送机用的平皮带,最厚的极限是多少?

提问时间:2026-04-02

2716 浏览

全部回答(1个)

极限值1.4mm。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜