欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SVKB-100-400-25-TA220-SCM-15-H-FT-MK输送机可以用多厚的皮带?

提问时间:2026-11-13

2383 浏览

全部回答(1个)

因输送机使用的皮带是皮带带肋型,无法做到太厚。皮带最厚可对应1.3mm,推荐皮带型号PHBLDSB100-0.9 。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜