欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:XB2B安装时的紧固扭矩是多少?

提问时间:2021-09-03

2949 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

XB2B的接线端子我们推荐扭矩为1.0-1.3 N.M;XB2BV指示灯固定螺母推荐扭矩为2.2±0.2 N.M;XB2B固定基座的2个螺丝的拧紧扭矩为1.0-1.2 N.M。

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 磁性开关如何安装?

猜你想搜