LED灯
LED灯MLED-6-8W840和TMS011-TLD-118 可以配套用吗
问:LED灯MLED-6-8W840和TMS011-TLD-118 可以配套用吗
个人防护/安全防护/办公用品
LED灯
飞利浦 PHILIPS
配件/配套
提问时间:2026-04-02
2188
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以配套使用,但是需要拆掉镇流器。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
Master LED灯管
上一问题:
LBMFN20-200该型号螺牙M20螺距是多少?如果需要1.5螺距有无推荐?
下一问题:
M12-8K4P-DZP安装孔尺寸是多少?
猜你想搜
LED灯MLED系列应如何接线,两侧都有触角,实际需要接一侧还是两侧都接?
三防灯TCW060-236是否可以和灯管TLD-36W830配套使用?
飞利浦灯管ELED-6-9W840和TCW060-218是否可以配套使用?
LED灯MLED-12-14W865适配的灯座型号是什么?以及最佳照射距离是多少
LED灯与普通照明灯有什么区别?
CLED系列LED灯可以用在哪里?