欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:飞利浦灯管ELED-6-9W840和TCW060-218是否可以配套使用?

提问时间:2026-11-13

2136 浏览

全部回答(1个)

可以配套使用,请把镇流器拆掉后使用,因为配LED灯管不需要镇流器。 但客户不想拆掉镇流器,推荐型号TLD-18W865,可直接安装上去。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜