欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DDK连接器CE01-2A28-21SC-DO(R1)和CE01-2A28-21SC-DO的区别

提问时间:2026-04-02

2413 浏览

全部回答(1个)

(R1)表示符合ROHS2.0,不带(R1)表示只符合ROHS1.0,其他外形尺寸等一模一样。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜