氮气弹簧
氮气弹簧B125330-L4-200NA是在任何位置都是恒定力么?
问:氮气弹簧B125330-L4-200NA是在任何位置都是恒定力么?
工厂自动化零件
氮气弹簧
琥盛企業 SUPERSEN
性能/特征
提问时间:2026-04-02
2016
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不是恒定力,氮气缸作动时不同位置反力会不同。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
自由式气弹簧 氮气压力固定型
上一问题:
不锈钢管SGPP25A,外螺纹的长度是多少?
下一问题:
电机SC42-03 的编码器分辨率是多少?
猜你想搜
缓冲器C-MACAR15在缓冲过程中的力输出是恒定的吗?
C150385-L3-400NA 氮气弹簧两头的固定部分耳环是否可以拧下来?如果可以拧下来后里面的螺纹是什么规格的,螺纹和螺距是多少,长度是多少?
氮气弹簧有什么特点?
氮气弹簧的使用温度是什么范围?
氮气弹簧用紧凑型配管接头是否适用于米思米所有氮气弹簧?
斜楔产品中的标准加工力和极限加工力是什么含义?