欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:C150385-L3-400NA 氮气弹簧两头的固定部分耳环是否可以拧下来?如果可以拧下来后里面的螺纹是什么规格的,螺纹和螺距是多少,长度是多少?

提问时间:2026-11-13

2312 浏览

全部回答(1个)

氮气缸两端的接头L3是可以取下的,L3接头螺牙:M8X1.25,牙深:11mm。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜