欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LBMB8-30铝型材连接块中心孔到安装贴近铝型材端面的尺寸是多少?中间腰型孔可调整范围是多少?

提问时间:2026-04-02

2465 浏览

全部回答(1个)

一面距离侧面10mm,一面距离5mm,中心孔调整范围5-6mm

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜