欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:拉力计手里使用范围是多少?

提问时间:2026-04-03

2285 浏览

全部回答(1个)

一般来说如果被测工件的测力值上限在500N时,建议选DS2-1000N这个型号,这样可以避免由于过载引起的传感器损坏。 峰值测量,此款可以实现,可以记录一次行程中最大的力。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜