欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:V3(C)、V4(C)能否和90*90的面板KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用?

提问时间:2021-09-03

2177 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以配合使用。1、如果V3(C)、V4(C)安装在柜门上,则与KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用时需要配一个90*90 的适配器板KZ106;2、如果V3(C)、V4(C)安装在柜体后部,其与KCF3PZ(C)、KAF3PZ、KDF3PZ使用时就按照样本上的组合图选(本体+面板+长轴+联锁板),不需要定KZ106。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜