连接器
连接器RC-30500和RCC-40500可以配套使用吗?网页显示的配套示意图不...
问:连接器RC-30500和RCC-40500可以配套使用吗?网页显示的配套示意图不是很确定,一个是焊接型的,一个是压接型的。
接线
连接器
米思米 MISUMI
装配
提问时间:2026-04-03
1965
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以的。一个焊接型,一个压接型指的是加工方式
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
焊接弹簧锁定型连接器(插针) 并口型
上一问题:
连接器MMS3106F-18-10S可以用H/MS3106A18-10S(73)替代吗?
下一问题:
链条CHET60C的XY尺寸公差是多少?
猜你想搜
连接器的压着型和压接型有什么区别?
焊接型和压着型连接器有什么区别?
连接器GLCT-PS-WA-50-3与RC-40500-B以及GLCT-PS-WA-50-3与RC-40500-BSP 是不是可以配套使用
连接器线束GLCT-PS-WA-50-3 配套使用的连接器型号,可以焊接在电路板
Dsub连接器(焊接型机加工端子)是否含有其他配件?
Dsub连接器 焊接型机加工端子在装外壳时有什么需要注意的?