欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:连接器GLCT-PS-WA-50-3与RC-40500-B以及GLCT-PS-WA-50-3与RC-40500-BSP 是不是可以配套使用

提问时间:2026-11-13

2969 浏览

全部回答(1个)

GLCT-PS-WA-50-3的公端可以和RC-40500-B配套连接; GLCT-PS-WA-50-3与母端可以和RC-40500-BSP配套连接。

发表时间: 2026-11-13

有用

上一问题: 风扇型号确认

猜你想搜