铆接件
PACK-WW1可以用在直径多少的钢丝用?
问:PACK-WW1可以用在直径多少的钢丝用?
工厂自动化零件
铆接件
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1461
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以连接线径为1.0的钢丝用的。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
铆接金属件 盒装销售
上一问题:
DIO-1616HN-USB与DIO-1616LN-USB之间的区别是什么,能否通用?
下一问题:
Y-15A该型号滤网接头的滤芯目数,过滤精度是多少?
猜你想搜
迷彩钢丝点塑防割手套的特点是什么?
LPWWC-800钢丝的压头是什么材质
钢丝TSW12是否由很多根细小的钢丝拧成一股的,如果不是,LPWWC-350是否有像上面产品那样长度比较长的按卷售卖的型号?
10PACK-MAPL3此型号具体是哪个品牌的产品?
调速阀PACK-MESA是否可以用于负压?
轴承6000ZZCM-PACK和6000ZZ使用性能上有什么区别?