欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:调速阀PACK-MESA是否可以用于负压?

提问时间:2026-11-13

2645 浏览

全部回答(1个)

可以用负压,但是在负压情况下调节阀没有作用,而且只能从一个方向产生真空,带逆止阀的调速阀对真空都没有调节效果,如果需要可以选择针阀产品,比如CKD的DVL-N系列。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜