欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:电锯JR103DWAE的使用时间是多少?是两个小时吗?这个产品的电压是多少?

提问时间:2026-04-03

1978 浏览

全部回答(1个)

这款是 12V 2.0AH 电池产品,充满一次连续使用不停 大概15-20分钟左右,锯铁器的话时间更短。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜