欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 是不是控制电压220V 控制时间范围能达到>72小时以及输出可以接交流接触器?

提问时间:2026-11-13

3038 浏览

全部回答(1个)

H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 线圈电压可以用AC220V 控制时间范围可以达到72小时,最多300h。 继电器输出,接触器能否使用无法保证。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜