定位销
HPB-12X45的硬度是多少?
问:HPB-12X45的硬度是多少?
工厂自动化零件
定位销
姬野精工所 HIMENO
硬度强度
提问时间:2026-04-03
1557
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
硬度:HRC23~33
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
定位销 圆柱销 B型 h7负公差
上一问题:
F3SJ-A0520P30光幕销售单位是一对还是一根?
下一问题:
LAMJ6G-ST-100P带的2个小附件如何组装
猜你想搜
HPB-8X22 是否有做过热处理?
薄头螺栓DIN603-SUS-8X45(130)的具体材质是什么?
1515VV10目录中硬度有三种,我们销售的硬度是多少,三种硬度是否可以选择
锁紧螺丝是否有硬度?
橡胶脚垫的硬度是如何表示的?
可调角度螺栓组件是否有硬度?