欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:锁紧螺丝是否有硬度?

提问时间:2021-09-03

2294 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

球头部都有硬度,且硬度在55HRC以上,SCM435材质的商品,螺纹部也有硬度(38~43HRC),SUS304材质并无硬度。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜