欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ALNHSC-SUS-M24-175强度等级是多少?

提问时间:2026-04-02

1430 浏览

全部回答(1个)

没有等级信息,数值可参考拉伸强度:533~553 N/mm2

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜