欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:吊环螺栓SPNIBN-SUS-M24-150,最大承受力是多少?

提问时间:2026-11-13

3782 浏览

全部回答(1个)

该型号最大拉升实验结果是在平均240kN左右。但是在实际使用中,减半来考虑比较合理,即120kN。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜