毛刺去除工具
内圆孔倒角刀LHY005-SINGLE,头部外径是多少?
问:内圆孔倒角刀LHY005-SINGLE,头部外径是多少?
工厂自动化零件
毛刺去除工具
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1661
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
20mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
内圆孔倒角刀
上一问题:
连接器TYP3701这个对应的公头型号是什么 ?
下一问题:
尼龙垫圈NN-0818-10B尺寸公差是多少?
猜你想搜
调节螺栓JBS410S的外六角头部是否可以和外径28,壁厚2的钢管配合使用?
NKRR8是一个圆孔怎么安装?
68250-02这款倒角刀是包含几个刀片的?如果刀片损耗了是否可以单独购买?
TIME2601FN;TIME2601F1;TIME2601N1检测头部头部尺寸
圆孔与沉孔合页有什么区别,应该怎么选择?
4112704和4112712的头部卡爪的长度分别是多少?