欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HDDB-50P(05)的连接器: 1、配对另一头的型号是否是 HDDB-50S(05)? 2、对应的外壳型号是什么?

提问时间:2026-04-03

2150 浏览

全部回答(1个)

1.可以配对 2.推荐罩壳 MAH-50-M2.6或者MAH-50-UNC 区别是螺纹区别,请参考网页。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜