欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:连接器DX30A-36P(50)是包含外壳的整套型号么?连接器DAU-15SF-F0是包含外壳的整套型号么

提问时间:2026-11-13

2177 浏览

全部回答(1个)

不包含外壳,DX30A-36P(50)的对应的螺丝安装型外壳是型号是DX-36-CV1。DAU-15SF-F0也不包含外壳,型号为DA-C8-J10-F11R。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜