HDF35和HDH25这两个带座轴承都带油嘴 油嘴的螺牙规格是什么,是公称螺纹还...
问:HDF35和HDH25这两个带座轴承都带油嘴 油嘴的螺牙规格是什么,是公称螺纹还是锥螺纹?螺距是多少?
工厂自动化零件
轴承
米思米 MISUMI
提问时间:2026-04-03
2380
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
M6*1的粗牙公制螺纹
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
滚珠轴承组件 铸铁法兰型/矩形
上一问题:
HDDB-50P(05)的连接器: 1、配对另一头的型号是否是 HDDB-50S(05)? 2、对应的外壳型号是什么?
下一问题:
MAJCA150,这个喷气冷却装置在通气的情况下,多长是会吹出来冷气,是可以立刻出来,还是会间隔几秒钟?
猜你想搜
轴承座PDR30上面的油嘴螺纹大小是多少
冷却管 -螺纹安装型锥螺纹普通直螺纹-WCPPT,WCPM的区别?
C-PHSC12和C-PHSCL12是否带油嘴
螺纹盲孔加工中,为什么出现了不完全螺牙?
HDF35注油口螺纹尺寸是多少
65952-05中M8螺纹的螺距是多少?