欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MSPT系列PT100Ω热电阻,请问输出信号的电压,电压范围是多少?

提问时间:2026-04-02

4655 浏览

全部回答(1个)

温控器的测温元件主要有两种输入: Pt100:以MSPT为例(测温范围0-300℃)导致电阻在100-212Ω之间线性变化(所以没有电压输出和电流输出的概念),输出主要以三线式为主。 K型热电偶:以电压输出(mV级),对应范围是0-1300℃对应0-52mV线性变化,输出主要以两线式为主。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜