提问时间:2021-09-03
3831 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
集电极信号输出是以输出电路的晶体管发射极为共通型,以集电极为开放式的输出电路电压输出是以输出电路的晶体管的发射极为共通型,在集电极与电源间插入电阻,并输出因电压而变化的集电极的输出电路线性驱动输出是以输出方式采用高速、长距离输送用的专用IC方式,是依据RS422-A规格的数据传送方式。信号以差动的2信号输出,因此抗干扰能力强。接受线路驱动器输出的信号时,可使用称为线路接受器的专用IC。
发表时间: 2021-08-31
有用