欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:直线导轨C-SV2R28-1300的滑轨对安装面的平面度要求是多少?目录上只提到滑块安装面的平面度是5um,但是没有提到滑轨的安装面平面度

提问时间:2026-04-02

3994 浏览

全部回答(1个)

没有具体的滑轨安装面的平面度要求,但对于滑块直线导轨是符合规格可以参照移动平行度的规格标准,1300长度下的平行度是23um。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜