金属板
加工板CWI-504806 这个型号的材质?
问:加工板CWI-504806 这个型号的材质?
工厂自动化零件
金属板
奥依列斯 OILES
材质
提问时间:2026-04-03
2171
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
材质是SS400。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
鳄鱼夹WTN1227-RED官网显示满足RoHS,是RoHS2.0吗?官网信息在RoHS这里显示的是6,这个表示什么意思呢?
下一问题:
万能分度头65500-01和65500-02都是不带三抓卡盘的,分度头65500-01配套4寸和65500-02配套5寸的三爪卡盘型号是什么?
猜你想搜
FGLKS2-30-20该型号玻璃板是否可以买回去后在进行加工?若可以加工,需要注意什么?用什么加工较好?有推荐的工具吗?
磁力扣带不带附件板?
卸料板固定型高刚性卸料板滚针导柱组件,滚针套可以单独购买吗?
请问定位板的长度是否可以调整?
聚缩醛(POM)板容易变形吗?
PC板聚氨酯碳酸板的特性是什么?