欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FGLKS2-30-20该型号玻璃板是否可以买回去后在进行加工?若可以加工,需要注意什么?用什么加工较好?有推荐的工具吗?

提问时间:2026-11-13

3513 浏览

全部回答(1个)

此类产品需要专业的人士加工,有固定的工序,且石英玻璃价格昂贵,不建议自己加工,如果加工造成损坏会造成极大的浪费。

发表时间: 2026-11-13

有用

猜你想搜