螺栓/螺钉/螺丝
螺钉SNZS-M1.4X4的螺距多少?
问:螺钉SNZS-M1.4X4的螺距多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
锅屋 NBK
提问时间:2026-04-02
2670
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
标准粗牙螺纹M1.4*0.3
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
微型螺丝 精密设备用/盘头型(精细螺纹)/SNZS
上一问题:
管接头MCPM与MCSC系列是否可以配合使用?
下一问题:
旋转开关LCR,旋转90度后,是否会自动锁紧?
猜你想搜
螺丝SNZS-M1.4X4的抗拉强度和屈服强度参数是多少?
SNSS-M1.6X3该款螺栓螺距是多少?
CSPPN1-STCB-M1-3这个的强度等级是多少?螺距是多少?
KAFP1Z面板是4个螺钉安装的方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是多少?
派特莱这款中间螺钉是通用的嘛?
LBMFN20-200该型号螺牙M20螺距是多少?如果需要1.5螺距有无推荐?