提问时间:2021-09-03
2939 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
AFP1Z面板是4个螺钉安装的安装方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是0.6N.M,如果超过这个值可能会造成螺钉孔被拧碎。此最大紧固力矩还适用于以下4个螺钉安装方式的面板:KAF1PZ 、KCF1PZ、KAF2PZ、KCF2PZ、 KBF1PZ、KDF1PZ、KBF2PZ、KDF2PZ、KCF1YZ、KCF2YZ。
发表时间: 2021-08-31
有用