传送带
轮式传送带FFSSPH和PFSSPH系列产品是否带有轴承?
问:轮式传送带FFSSPH和PFSSPH系列产品是否带有轴承?
工厂自动化零件
传送带
米思米 MISUMI
提问时间:2026-03-01
1353
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不带轴承。
发表时间: 2026-03-01
有用
相关商品
轮式传送带
上一问题:
链条CHET60B-[4-9998/2]上面是否有刻印?
下一问题:
使用深沟球6009两个并列安装,圆锥滚子轴承是否可以并列安装?轴承放在孔里,安装时是否需要卡簧卡住外圈
猜你想搜
LA42系列产品适用范围是哪些?
LA42(B)系列产品适用范围是哪些?
钻头本身是否带有logo?
米思米的轴承产品中是否有非金属的轴承?
LA42系列产品的阻燃等级达到多少?
开关电源S8VK-S系列产品的使用环境?