欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LA42(B)系列产品适用范围是哪些?

提问时间:2021-09-03

2887 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

LA42(B)系列按钮适用于交流50HZ(60HZ)电压AC/DC 220V的数控机床、机械、电力、电讯、自动化设备、仪器邓,控制电路中作控制信号联锁等使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜