挠性软管
挠性软管HOEMF是否可以用于负压?
问:挠性软管HOEMF是否可以用于负压?
工厂自动化零件
挠性软管
米思米 MISUMI
使用环境
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1512
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不能使用于负压。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
挠性软管 中压型
上一问题:
螺丝SNZS-M1.4X4的抗拉强度和屈服强度参数是多少?
下一问题:
气动剪刀NW3-20R是否有尺寸图?
猜你想搜
调速阀PACK-MESA是否可以用于负压?
钢珠滚轮是否可以用于特殊环境,例如是否可以用于水中吗?
A-560可以用于哪些场景?
脚轮可用于哪些场合,怎么使用?
请问A-1524可以用于哪些场景?
B-66系列一般可以用于哪些使用场景?