欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HOSVA2-30-2-M2最长只能指定到30节,可否用安装工具HOSAJT2把HOSVA2-30-2-M2和HOSVA2-20-2-M2安装成50节的软管使用?

提问时间:2026-04-03

1598 浏览

全部回答(1个)

可以这么操作使用的。

发表时间: 2026-04-03

有用

相关商品

活动软管

活动软管

猜你想搜