欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手套11-638-8和11-638-9尺寸具体有什么差别?

提问时间:2026-04-03

5881 浏览

全部回答(1个)

1.手套8码和9码指的是大小,手掌宽度8cm左右可以佩戴8码,宽度9cm左右可以佩戴9码。 2.两款手套总长度在25-28cm左右,袖口差不多在9cm左右

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜