欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:手套CC-3386-03和CC-3385-03中尺寸规格标注的9英寸,是指S,M,L中的哪一个,另外这2个手套是否防静电?

提问时间:2026-09-29

3630 浏览

全部回答(1个)

丁腈胶制品有较好的防静电性能,可以理解为防静电。 -9英寸表示长度,于手套面的大小无关,也就是S/M/L全型号长度都是9英寸。S/M/L型号手套区别是手掌的宽度不同。

发表时间: 2026-09-29

有用

猜你想搜